Cristallia – Fern-Kälteanlage (Paris))
Nexity T8- Fernwärme-anlage (Tolbiac
Global Switch Datacenter (Paris)
Olympisches Dorf (JO 2012) – (London)
Flughafen Heathrow Terminal 5 (London)
St Regis Hotel (Cairo)
Morocco Mall (Casablanca)
MASDAR (UAE) |

|
CRISTALLIA – FERNKÄLTEANLAGE – PARIS
Für das Cristallia-Fernkälte-Projekt hat man sich für Armstrong Pumpenlösungen entschieden. Die zentrale 12 MW Kühlanlage befindet sich in Levallois, das ist auf der Westseite von Paris. Die DE 4300 Inline-Pumpen haben einen um 50% geringeren Platzbedarf als Horizontalpumpen. Es wurden sowohl eine Reihe von Inline-Pumpen geliefert als auch das größte iFMS-Pumpenmodul, bestehend aus 3x DE4300 Pumpen mit jeweils 200kW sowie integrierter Drehzahlregelung. Diese bereits werksseitig verrohrte Pumpenkonfiguration sparte mehrere Tonnen Beton (kein aufwändiges Pumpenfundament erforderlich) und brachte beträchtliche Einsparungen bei den Stahlarbeiten.
|
|
NEXITY BLOCK T8 TOLBIAC– FERNWÄRME - PARIS
Das 35.000 m² große Gebäude mit Mischnutzung (Büro, Gewerbe, Wohnen) wurde über einer Eisenbahnlinie in Paris errichtet. Armstrong konnte die positiven Effekte seiner verrohrten Pumpenlösung hinsichtlich reduziertem Platz-bedarfs und der Vermeidung der auf das Gebäude wirkender kritischer Gewichtslast zeigen. Geliefert wurden 30x DE4312, DE4300 Pumpen sowie Druckhaltestationen vom Typ 3750. |
|
GLOBAL SWITCH – DATACENTER - PARIS
High-Tech-Gebäude, mit 10.000 m² hochempfindlichen Computerräumen im Herzen von Paris. Armstrong hat eine lange Erfahrung auch im Datacenter-Markt Europas und konnte hier bereits seine Kompetenz in schwierigen Kühlungs-anwendungen demonstrieren. Geliefert wurden 20x DE 4300 (75kW/45kW) Pumpen mit integrierter Drehzahlregelung.. |
|
OLYMPISCHES DORF JO 2012 - LONDON
Das Olympische Dorf in London symbolisiert die Neugestaltung des östlichen Teils der englischen Hauptstadt, ein Projekt auf über 2 Millionen Quadratmetern. Die olympische Infrastruktur wird von einem kolossalen Fernwärmesystem, 200 MW für Heizung und 64 MW für Kühlung, durchzogen. Armstrong konnte hier seine technischen Fähigkeiten in der Fernwärme-und Kälteanwendung präsentieren und sicherte die Versorgung der entscheidenden zentralen Haupt-Umwälzpumpen vom Typ DE4300 (200kW). |
|
FLUGHAFEN HEATHROW TERMINAL 5 – LONDON
Heathrow International Airport ist einer der größten Drehkreuze in Europa mit 69,4 Mio. Passagiere und 1,48 Millionen Tonnen Fracht pro Jahr.
|
|
HOTEL ST REGIS - CAIRO
5 Sterne Hotel-und Wohnkomplex mit 200.000 Quadratmeter Fläche inklusive Luxus-Apartments. Armstrong bekam den Zuschlag, den gesamten Park mit 85 energieeffizienten DE-4300 Umwälzpumpen mit integrierter Drehzahlregelung sowie 20x Druckhaltestationen vom Typ 3750 auszurüsten. |
|
MOROCCO MALL - CASABLANCA
Die Marokko Mall ist das zweitgrößte Einkaufszentrum in Afrika und bietet 250.000 m² Verkaufsfläche für Einzelhandelsgeschäfte im Herzen von Casablanca. Armstrong
lieferte mehrere Pumpen vom Typ 4300 (37kw/15kW) mit SG/VTV-Pumpenzubehör für das 11 MW Kühlsystem. |
|
MASDAR – UNITED ARAB EMIRATES
Masdar- ist ein experimentelles Entwicklungsprojekt von über 22 Milliarden Dollar, das die neuesten Technologien und Konzepte für nachhaltiges Bauen präsentiert. Armstrong ist einer der Hauptakteure im Bereich Fernkälteversorgung und des HLK-Managements. Geliefert wurden mehrere iFMS Pumpenmodule mit DE4300 Pumpen (jede 250 kW) sowie das IPC/Opti-Visor Optimierungspaket für zentrale Kühlanlagen. |
| |
|
|
| |
|
|