Cristalia – Centrale de Froid (Levallois) 
          Nexity T8- Chauffage (Tolbiac) 
          Global Switch Datacenter (Levallois) 
          Village Olympique (JO 2012) – (Londres) 
          Aéroport Heathrow Terminal  5  (Londres) 
          Hotel St Regis (Caire) 
          Morocco  Mall (Casablanca) 
          MASDAR  (UAE)    | 
        
        
        
          
  | 
        CRISTALLIA – CENTRALE DE FROID – PARIS 
          Les  solutions de pompages Armstrong ont été retenues sur le projet Cristallia, une  centrales de production de froid de 12MW situé à Levallois.  Les pompes DE 4300 ont permis d’économiser  jusqu'à 50% d’espace dans un local technique très étroit. Un montage en  tuyauterie de 3 pompes de 200kW avec variateur embarqué a  éliminé plusieurs tonnes béton (pas de socle  pompe) et pérenniser l’impact  masse sur  l’infrastructure.       
   | 
        
    
       | 
      NEXITY BLOCK T8 TOLBIAC– CHAUFFAGE URBAIN - PARIS 
       
      Bâtiment 35,000m² a  usage mix (Bureau / Commercial / Logement), construction réalisé au-dessus de  voies ferrées.     
Armstrong à démontrer l’impact de sa technologie de  pompe in-line pour réduire les espaces des locaux techniques et un montage en  tuyauterie sans socle béton pour une réduction des masse au sol.  Fourniture d’une trentaine de pompes type  DE4312, DE4300 et unité de maintien de pression 3750.    
   | 
    
    
       | 
      GLOBAL SWITCH – DATACENTER - PARIS 
Bâtiment  de haute technologie, 10,000m² de salle informatique ultra-sensible.  Armstrong a une longue expérience de le  domaine des Datacenter en Europe et a pu démontrer son savoir-faire sur du  froid critique.  Fourniture de 20x pompes  avec variateur embarqué du type DE 4300 (75kW/45kW).       | 
    
    
       | 
      VILLAGE OLYMPIQUE JO 2012 - LONDRES 
Le  village Olympique de Londres  symbolise  la régénération de la zone Est du capital Anglais sur environ 2 million de  mètre carré.  L’ensemble des  infrastructures Olympique sont desservis par un réseau de froid de 64MW et un  réseau de chaleur de 200MW. Armstrong  a  su mettre en avant toute ses capacités techniques dans le domaine des réseaux  urbains et sécuriser la fourniture de l’ensemble du parc pompes du type DE4300  (200kw)     
   | 
    
    
       | 
      AEROPORT HEATHROW TERMINAL 5 - LONDRES 
        L’aéroport  International de Londres Heathrow est l’un des plus importants hubs  aéroportuaires d’Europe avec 69.4 millions de passagers et 1.48 million de  tonnes de fret par an.      | 
    
    
       | 
      HOTEL ST REGIS - CAIRE 
        Hotel  de luxe 5 étoiles avec 200,000m² de surface mix, hospitalité  et compartiments résidentiel de haut  standing.  Armstrong a été retenu pour la  fourniture de l’ensemble du parc pompe de circulation et module de maintien de  pression.  85x pompes à haut rendement  énergétique du type DE4300 et 20x modules 3750.                 | 
    
    
       | 
      MOROCCO MALL - CASABLANCA 
         
        L’un  des plus grand centre commercial d’Afrique avec environ 250,000m² de surface commercial en plein cœur de  Casablanca.  Fourniture de plusieurs  pompes type 4300 (37kw/15kW) avec accessoires de pompe SG et FTV pour la  distribution de 11MW de froid.      | 
    
    
       | 
      MASDAR – UNITED ARAB EMIRATES 
        Le  projet MASDAR est un développement expérimental de 22 milliards de Dollar pour  mettre en évidence les dernières technologies  en matière de développement durable.   Armstrong  est l’un des principaux  participants dans le domaine de gestion de fluides Génie Climatique pour les  réseaux urbain froid. Armstrong à fournie plusieurs module de pompage iFMS avec  des pompes du type DE4300 (250kW) ainsi que des automates d’optimisation de  centrales de froid du type IPC/Opti-Visor.          | 
    
    
      |   | 
        | 
        | 
    
    
      |   | 
       | 
       |