使用条款与条件
本协议由您与Armstrong Fluid Technology(“Armstrong”)订立,具备法律约束力,其适用范围包 括Armstrong 集团公司(“集团”)内的任何一家子公司。您在使用本网站之前,必须仔细阅读下方列出的使用条款与条件。您访问、浏览或以其他方式使用本网站,即表明已同意遵守本协议(下称“协议”)的条款与条件,该条款与条件由Armstrong 适时即表明。您若不同意本协议中规定的任何条款或条件,请勿使用本网站。
网站使用 
本协议适用于网站armstrongfluidtechnology.com (“网站”)及Armstrong 同时提供的其他在线服务,包括但不限于“ADEPT”、“在线订单跟踪”和“合作伙伴”(与网站一起统称为“服务”)。Armstrong 及其附属公司的所有产品和服务,都受到公司以商业行为订立的相应协议条款的约束,包括但不限于 “销售条款与条件” 链接内提供的销售与保修条款(“购买协议”,如有任何购买协议与本协议发生冲突,则以购买协议为准)。本服务中的信息不构成出售Armstrong 产品或服务的要约。关于Armstrong 服务和产品的服务信息,仅在法律禁止使用和/或销售这些服务或产品的司法管辖区内使用,并仅由合法提供这些服务或产品的当事人使用,在法律禁止的情况下我方既不打算使用也不打算销售。 
隐私政策
Armstrong 通过服务或者通过与您打交道收集个人信息。您的个人信息仅用于Armstrong 在集团内部的使用目的,或用于收集信息时的相关目的,或经您同意的目的,或适用法律要求或允许的其他目的。Armstrong 收集、使用和披露您的个人信息时,受到“隐私政策”链接内的隐私权政策的管辖,隐私政策以引用方式纳入本协议。
帐户、密码及安全
托管网站的服务器具备复杂的防火墙硬件保护与软件保护,并且从物理角度上位于安全设施中。您可能会获得用户名和密码(统称为“帐户”),以便访问服务的某些部分,和/或通过服务提供的某些产品和服务内容。您有责任维护您的账户及其使用时发生的所有活动的机密性。您同意:
a)任何未经授权使用您的账户的行为,以及任何其他违反安全的行为发生时,立即通知Armstrong ;
b)确保在每次使用束后出帐户。因您未能遵守本节内容而造成的任何损失或损害,Armstrong 均不承担任何负责。Armstrong 可适时自行决定,向您发放新密码或要求您适时更改密码。
用户行为
您承认您对服务的使用符合所有适用的国际、国内、省/自治区、市/县的法律及法规。您特此同意:
在使用服务时,遵守从加拿大或集团相应成员所在国对外传输技术和个人数据相关的适用法律;
不得将服务用于非法目的;
不得干扰或中断连接到服务的网络;
遵守与服务相关的所有网络法规、政策和程序。
您同意不侵犯Armstrong 或任何第三方的知识产权,包括但不限于版权、商标或其他专有权利。
您不得干涉任何第三方对服务的使用和享用。
您认可,若您的行为未能遵守本协议中规定的条款与条件,Armstrong 可以自行决定立即终止您对服务的访问。
任何蓄意破坏服务或任何相关网站的企图,都可能违反刑法和/或民法。若发生这样的企图,Armstrong 保留在法律允许的最大范围内寻求补救和损害赔偿的权利,包括但不限于刑事起诉。
第三方访问
您承认并同意,在提供服务的过程中,Armstrong 可能需要响应某些合法传票或其他形式的法律强制事项,按要求授权第三方访问和/或解密文件。您在此同意这种合法制品,并放弃因这种合法制品而产生的任何索赔。
免责声明
服务,包括但不限于服务中包含或提供的信息,在出现所有故障时都会按“原样”形式提供。Armstrong 认为这项工作具备正确性,并且对服务的安全性、正确性或完整性不作任何明示或暗示的保证。Armstrong 明确否认对适销性、特定目的适用性、所有权及不侵权的所有默示担保,以及交易、使用或贸易实践过程中产生的所有担保。服务和/或其中包含的信息可以随时更改,无需事先通知。本服务的任何用户直接或间接遭受损失或损害时,Armstrong 明确否认对其承担任何责任。每位使用该服务的用户,均应免除Armstrong 及其所有相关公司、各自公司董事、高级职员、員工及代理对此类损失、损害或后果的所有索赔和诉讼。Armstrong 不保证服务不会中断或不出现错误,也不保证缺陷会得到纠正,也不保证服务与任何软件、系统或其他服务的兼容性,也不保证服务,包括但不限于使其具备可用性的设备无病毒或其他有害成份。Armstrong 不保证任何服务的准确性、完整性、正确性、及时性或有用性,这些服务包括但不限于通过服务或互联网提供的服务或其他信息。在任何情况下,您或任何其他人依赖服务提供的信息做出任何决定或采取任何行动时,Armstrong 均不对其承担相应责任。
在不限制上述内容普遍性的前提下,您在使用第三方网站上发布的可访问服务链接(任意数量的“链接网站”)时,Armstrong 不承担任何责任。您在访问任何链接网站的风险均应由您个人来承担,针对任何链接网站或链接网站上发布的任何链接内容,Armstrong 均不对其可用性、准确性或可靠性负责。Armstrong 提供的链接只是出于便利性考虑,提供链接时不意味着Armstrong 会为链接网站、链接内包含或提及的任何产品、服务、材料或声明提供背书。
责任限制
您同意,您因使用网站、服务或任何链接网站,或依赖任何相应内容而造成任何损害时,Armstrong 及其子公司、附属公司、董事、高级职员、員工、代表、许可方和被许可方均不对其承担相应责任。您同意,这种责任限制具备全面性,适用于所有类型的损害赔偿,包括但不限于直接、间接、特殊、附带性、后果性或惩罚性损害赔偿。
赔偿
您同意对Armstrong 及其子公司、附属公司、董事、高级职员、員工、代表、许可人和被许可人进行赔偿辩护,并使其免受任何损害、损失、成本和费用(包括诉讼费),这些损害、损失、成本和费用是由第三方索赔或指控引起的,或由于您违反本协议、任何法律或此类第三方的权利而导致。本协议下任何应由您赔偿的项目,Armstrong 保留自费承担该费用的专属辩护权与控制权,您应全力配合Armstrong 的合理要求。
修改本协议
Armstrong 可以随时修改和更新这些条款与条件,恕不另行通知。您应当定期查看网站上发布的条款与条件。
修改服务
Armstrong 保留自行决定权,可以在任何时候、以任何原因、并且在未经通知的情况下修改、更改、更新和/或中止服务或其任何部分。若Armstrong 行使其修改、更改、更新和/或中止服务或其任何部分的权利,则不对您或任何第三方承担相应责任。
通知
Armstrong 可通过服务广播通知或消息,向您通知服务的更改或其他重要事项。这类广播内容应当视为对您的通知。
管辖法律
除另有规定外,本协议和您对本服务的使用,应受安大略省法律及适用于本协议的加拿大联邦法律的管辖和解释,但在需要适用另一管辖区的法律解释、解读或解决时,若存在法律规则或原则冲突,则原有的适用规则与原则不应采纳。
若任何索赔源于隐私政策或个人数据的使用,应适用索赔相关的Armstrong 集团公司注册办公室所在国的法律。若对索赔涉及的Armstrong 办公室有任何疑问,应适用安大略省的法律和加拿大的联邦法律。与隐私政策或个人数据相关的任何索赔的适用管辖权,应在Armstrong 集团公司注册所在国或加拿大安大略省之间二选一。  
本协议下产生的任何争议应完全由安大略省多伦多市的法院裁决。您同意,不在除安大略省以外的任何司法管辖区对Armstrong 提起任何法律诉讼,您应该同意采用该司法管辖区并向其提交相应文件。若本协议的任何条款被法院视为非法,那么被质疑的条款应被视为已隔离,并且不影响任何剩余条款的有效性和强制性。本协议构成您和Armstrong 之间关于您使用服务的完整协议。您与Armstrong 之间建立的是独立承包商关系,您使用本服务时无意、也不应被视为与Armstrong 之间建立了任何代理、合资或其他法律关系。
机密性
本网站并非安全的电子通信媒体。由用户通过本网站传输的任何机密、专有或敏感信息可能会被未经授权的人员读取和/或复制。
可访问性
Armstrong Fluid Technology在履行原则时,支持《安大略省残疾人无障碍法案》(AODA)的目标,并致力于确保残疾人获得平等待遇,以通过我们的设施获得商品和服务。Armstrong Fluid Technology致力于以尊重残疾人尊严和独立的方式,提供Armstrong 的产品和服务。如有要求,我们可以提供Armstrong 残疾人士无障碍政策。
受保护材料的所有权与版权声明
除非另有说明,否则除公共域的资料外,本服务上和/或构成本服务的所有内容和材料,包括所有文本、信息、链接、图标、图形、设计、音频、视频、动画、徽标、标语、商标、服务商标、商品名称及其设计与布置,以及所有源代码和软件(统称为“受保护材料”)都受到版权、商标和其他法律的保护,并且由Armstrong 或其许可方拥有或控制。受保护材料仅可用于使用服务时的合理、必要及有限的目的,未经所有者明确书面同意,不得复制、制作、出版、广播、电信传播、展览、分发、传输、重发、改编,或以其他方式全部或部分使用或重复使用。
版权所有©  2018年  S.A. Armstrong Limited.保留版权所有。